This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:我们是否在 AM263x 上有 GPMC NAND 闪存演示?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503412/am2632-q1-do-we-have-gpmc-nand-flash-demo-on-am263x

器件型号:AM2632-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否在 AM263x 上有 GPMC NAND 闪存演示? 希望使用 8位数据位宽度的 MT29F4G08ABAFAWP。 但 SysConfig 不支持选择8位器件。 有两种方法:一种是我们可以向客户提供8位演示、也许可以参阅 AM24x、我们是否需要修改演示代码? 另一种方法是使用16位器件。 我们的 AM263x 演示适用于 GMPC PSRAM...、而不是 GPMC NAND 闪存。  那么 am263x 能否演示适用的 NAND 闪存呢?  

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    是否有关于此问题的任何更新? 谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    对延迟深表歉意。

    Unknown 说:
    我们在 AM263x 上有 GPMC NAND 闪存演示吗?

    否、AM26x SDK 目前  在 GPMC NAND 接口上没有演示代码。

    一个是我们可以向客户提供8位演示、也许可以参阅 AM24x、我们是否需要修改演示代码

    这可以通过在代码中进行几次调整来完成。我将与 SDK 团队核实有关此问题的权变措施、并在 EOW 之前返回。


    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    am263x 尚不支持 GPMC NAND、但如果您仍要使用该驱动程序、可以从 am243x 中获取参考、那里有一个 GPMC n 和闪存演示。无法针对 n 修改 PSRAM 演示、因为它们使用不同的底层 API

    此致、
    史瓦克