This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224中使用 HSM 和锁步。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514308/tms570ls1224-hsm-and-lockstep-uses-in-the-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:

尊敬的所有人:

我正在为我们的应用使用 TMS570LS1224控制器、这非常适合该应用、

但现在、人们对使用 HSM 实现安全性和锁步来实现某些安全算法提出了新的要求、

那么、我的问题是该控制器是否支持 HSM 和锁步编程?

如果是、如何启用它以及如何在我们的应用中使用它、以便我可以在其中配置一些安全功能、

谢谢您。

Shriram Madhavai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shriram、

    HSM 在 Hercules 控制器(包括 TMS570LS1224)中不可用。 这可在我们的下一代功能安全控制器(如 AM26x)中实现。

    AM263x SitaraTm 微控制器数据表(修订版 D)

    是的、该控制器也具有锁步功能。 无需为锁步模式进行任何配置、因为锁步模式始终仅处于启用状态、控制器只需监测与锁步相关的 ESM 状态。

    要详细了解这一点、请参阅 TRM 中的第9章:

    --
    此致、
    Jagadish。