This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357_ADC_Vref

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514504/tms570lc4357-tms570lc4357_adc_vref

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:

我已以12位分辨率初始化 TI Hercules TMS570LC43xx 中的 ADC 模块。 
当我向微控制器提供外部输入来测试 ADC 时、计算结果为3.1V (控制器的外部输入)时的计数为4095。 
问题可能是什么? 
我在开发板的 J8上放置跳线、从而为 ADC 启用3.3V 电压。