This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连续 TI 同步串行接口时钟

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514076/continuous-ti-synchronous-serial-interface-clock

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

工具/软件:

您好、

我们目前 正在使用 TM4C123GH6PM MCU、并正在探索 SSI 时钟是否可进行编程、以便将其配置为输出连续时钟脉冲。

从 TI 模式下 SSI 的时序图中可以看出、这似乎是连续的。

原因是我们需要间接测量系统时钟、而不是探测晶体。

或者、如果有其他方法需要测量系统时钟、请帮助提出建议。

谢谢!!

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

     我建议您在 PWM 模式下使用计时器模块、或直接使用 PWM 模块来产生周期性信号。 我认为、如果 TXFIFO 中没有更多数据、但您可以尝试、TI 模式下的 SSI 可能无法连续生成 FSS 信号。 只是我觉得使用计时器模块容易得多。  

     您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\PWM_invert 处试用 PWM 示例

     您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\timer\pwm.c 中以 PWM 模式尝试计时器模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、 感谢您的快速响应。  我真的很感激!!  是的。  我认为 PWM 是可行的方法。  我将很快进行测试。  Andrew。