This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:发送 ping 时的操作

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512190/am2431-operation-when-sending-a-ping

器件型号:AM2431
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的负责人。

我们使用 AM2431开发一款产品、我们使用的 SDK 版本是8.03.00。
我们已将 Enet LwIP CPSW 示例整合到我们的产品中作为参考。
为了检查网络质量、我们发送了一个 ping、但我们无法发送超过1500字节的数据。
您能否说明此问题的原因以及我们如何解决?

此致、

Hayato Waki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayato  Waki、

    感谢您的查询。

    Unknown 说:
    SDK 版本为8.03.00。

    您能否查看最新版本并确认您遇到的问题相同?

    SDK-AM243X 软件开发套件(MCU-PLUS-SDK)|德州仪器 TI.com

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    感谢您的答复。

    我们正在使用 AM2431定制板、并使用 SDK 8.03版嵌入了我们的产品应用。 很难使用最新 SDK 来验证运行情况。 在最新的 SDK 中是否解决了该问题?

    此致、
    Hayato Waki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayato  Waki、

    Unknown 说:
    、但我们无法发送超过1500字节的数据。

    此限制来自 SysConfig Rx MTU 大小。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    我知道、已传输和已接收数据包的最大大小由 Rx SysConfig 中的"MTU 大小"设置指定。
    如果我要增加发送/接收数据包大小、是否应该更改此设置值?
    请告诉我是否有任何设置配置值的条件或要求。

    此致、
    Hayato Waki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayato  Waki、

    您可以尝试以下更改:

    一个是 syscfg GUI、另一个是 lwipopts (MTU)。

    此致

    Ashwani