This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:有关在 MSPM0C1104DGS20上同时使用 ADC 通道的咨询

Guru**** 3010800 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508318/mspm0c1104-inquiry-about-simultaneous-use-of-adc-channels-on-mspm0c1104dgs20

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SysConfig、

工具/软件:

您好:

根据数据表、MSPM0C1104DGS20具有10个 ADC 通道。
是否可以同时使用所有10个通道?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    我对我的答复延迟表示歉意。

    只有4个 MEMRES 寄存器、一次最多可以测量4个通道。  为了测量5个或更多通道、在测量前4个通道后、软件必须在执行测量之前重新配置接下来的4个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您"同时"的意思。 只有一个 ADC、因此一次只能测量一个通道。 通道会进行多路复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith -您回答正确。  我选择的措辞不好。

    我想说、可以使用分配给4个 MEMRES 寄存器并 按顺序测量的最多4个 ADC 通道。  

    要测量10个通道、您首先将4个 ADC 通道分配给 MEMRES 寄存器并执行测量、一次一个通道或按顺序进行测量。  然后、要测量接下来的4个通道、请将4个不同的 ADC 通道分配给 MEMRES 寄存器并 进行测量、然后再次重新分配最后2个 ADC 通道并进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis Lehman、

    我的问题还涉及按顺序测量输入到每个引脚的模拟信号的能力。
    由于有10个支持模拟的引脚、我假设可以在 SysConfig 中配置所有10个引脚。

    但是、在 CCS 中设置序列时、我确认一次只能分配4个通道。

    鉴于此、您是否可以提供允许重新配置和测量下一组4个通道的示例设计?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    是的、MSPM0C 仅限制为4个 MEMRES。  让我举个例子、我将与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 DDdoor -我为延迟道歉。  附件是使用全部10个 channels.e2e.ti.com/.../adc12_5F00_all_5F00_channels_5F00_measured_5F00_MSPM0C1104.zip 的 MSPM0C1104工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis Lehman、

    感谢您的支持。

    以样本作为基准、我能够观察到 SysConfig 中未分配的通道上的模拟信号。

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒!