This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-TMS570:EP:TMS5703137CGWTMEP

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513933/tms570ls3137-ep-tms5703137cgwtmep

器件型号:EP

工具/软件:

您好:

如果存在、我要查找 TMS5703137CGWT 的特定数据表 M EP、展示了哪些外设在-55°C 至+125°C 工作范围内。
我在这里看到 GBD 声明。

谢谢、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准数据表似乎列出了几个额定值不为-55°C 的 IP 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     这与您在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513897/tms570ls3137-ep-tms5703137cgwtmep 上遇到的问题相同。 我会和你一起回来的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles。 几乎是这样、但我正在寻找一份 TI 声明、说明这些 IP 模块以及在 GBD 规范之外实现这些模块的相关责任、以及我们可能会遇到的一些问题。  

    基本上、我需要 TI 的指令来劝阻我们不要在-55°C 至125°C 的环境中使用该处理器、并且要加热一些自热来预热器件、因此我们不应使用该处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     我仍在等待生产测试团队的澄清。 我会和你一起回来的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     我 有了 我们产品测试团队的一些更新、 如数据表中所示、有些模块仅支持 GBD、在 N40至125°C 范围内闭合全时序仿真。 通过查看我们的生产 测试流程、我们仅在 N40C 范围内进行测试、无需为这些模块添加额外的保护带。 我知道这不是您期望的答案、而是  TMS5703137CGWT 上的答案 M  尽可能低的 EP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Charles。 我将关闭此主题。 非常感谢您的帮助。