This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-TMS570:EP:TMS5703137CGWTMEP

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513897/tms570ls3137-ep-tms5703137cgwtmep

器件型号:EP

工具/软件:

您好:

我有兴趣知道是否为 TMS5703137CGWT M EP (–55°C 至125°C)版本可以使用64KB 闪存作为低至-55°C 的 EEROM。

涵盖了 数据表中的第65页和第66页、没有记录针对-55°C 工作温度的时序规格、也没有任何说明相同的注释。

谢谢、
Kevin