This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPD。 开始调试时出错:GEL:文件 xxx.out 与目标字节序不匹配、未加载。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514495/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpd-error-when-start-debug-gel-file-xxx-out-does-not-match-the-target-endianness-not-loaded

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:

尊敬的所有人:

我将 CCS12与 TM4SDK 配合使用。

我创建了一个简单的程序来检查所有编译器处理器。

编译似乎可以、但在 TM4C1294KCPD (我的板)上加载固件时、我收到有关字节序的错误。

JTAG 接口工作正常(测试位于 ccxml 文件中)、但我不知道如何管理这个问题。

已收到任何帮助

此致、Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您能否将同一.out 文件加载到 LaunchPad 上? 这是为了确定.out 文件的构建方式没有问题。 例如、您在构建时可能使用了错误的字节序或不正确的工程设置。  

     您是否可以将简单 TivaWare 示例加载到定制电路板中? 例如、将原始 blanky.out 或 hello.out 加载到定制电路板。 您是否会遇到同样的问题。 如果没有问题、则使用与在另一个工程中看到字节序错误并查看是否仍可以将其加载到定制电路板相同的工程设置再次重新编译 linky 和 hello。  

     您拥有多少个定制电路板? 您是否在所有电路板上都看到相同的问题?

     您拥有哪种调试探针? 如果是 XDS (例如 XDS110或 XDS200)、则可以执行 JTAG 扫描测试。 结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、测试连接正常。

    似乎通过将无字节序设置为小值来解决

    现在我有另一个问题(无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)设备锁定在硬故障或 NMI )但这是另一个故事...

    对我来说似乎已经解决了

    谢谢 Charles