This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:Rev E2与 Rev A HSEC 差异

Guru**** 3006600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514180/tmdscncd263p-rev-e2-vs-rev-a-hsec-differences

器件型号:TMDSCNCD263P

工具/软件:

您好:

我们的应用程序会在 E2电路板上刷写 USER_LED1、但它没有在 A 电路板上刷写。 原因是它已从 EPW11_B 移到 EPWM7_B:

反过来、这意味着 HSEC 上的引脚64已在 Rev A 板上变为 NC。 但是、用户指南仍按如下方式列出引脚64:


我想知道其他 E2/HSEC 差异可能会影响我们的应用。

请提供差异列表或为修订版 A 提供正确的 HSEC 表

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    您仍然可以通过组装 R3876并移除 R3877、在 HSEC 引脚64上访问 EPWM7_B:

    HSEC64

    组装 R3876

    移除 R3877

    修订版 E2和 A 之间的 HSEC 引脚排列否则不变

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认和解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您! 如有任何其他问题、请告诉我、否则请关闭此主题。

    此致、

    Brennan