This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:如何使 TEMPCAL 悬空?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512187/am2612-how-about-leave-tempcal-floating

器件型号:AM2612
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM261

工具/软件:

您好、专家、

在 AM2612数据表中、 TEMPCAL 引脚被保留、必须连接到地(VSS)。 但在 LP-AM261中、此引脚保持悬空。 客户想知道、如果将 TEMPCAL 悬空在其电路板上、是否存在任何潜在风险。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    我建议遵循数据表并将 TEMPCAL 连接到 GND。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    客户正在将 TEMPCAL 悬空在其电路板上、因此想要了解其影响。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    让我联系设计团队确认影响。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    设计团队确认、如果 TEMPCAL 悬空、则不会出现功能问题。 客户如何连接 VDD_TEMP 引脚?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    VDD_TEMP 通过0 Ω 电阻器连接到1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    VDD_TEMP 连接没有问题。

    一般而言、我们建议将 TEMPCAL 连接到 GND、但如果 TEMPCAL 保持悬空、则不会出现任何功能问题。 客户实施很好。

    此致、

    Brennan