This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:3D CAD 模型

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510047/launchxl2-rm57l-3d-cad-model

部件号:LAUNCHXL2-RM57L

工具/软件:

是否有适用于该开发板的 STEP 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trent:

    请再次参阅以下主题:

    (11) RM57L843:x-y 坐标-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish。 我正在寻找整个 LaunchPad 的 STEP 模型、而不仅仅是 RM57Lx IC、以便为其设计载板。 我能够将.brd 导入 Altium 并导出 STEP 模型、因此我现在有了裸板的模型(附图)。 但是、如果有的话、我最好有一个带有所有组件的 PCBA 的 STEP 模型。  

    谢谢、

    Trent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trent:

    抱歉、我们的回复延迟、我在这段时间内还会遇到其他问题。

    我认为整个 LaunchPad 没有 STEP 模型、以前从未见过任何人要求客户通常只提供控制器 STP 模型。

    LAUNCHXL2-570LC43开发套件|德州仪器 TI.com

    在上述 Launchpad 主页中、您可以获取 Launchpad 的 PCB 布局、Gerber 文件和原理图。

    --
    此致、
    Jagadish。