This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS20216:数据保留计算温度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505046/tms570ls20216-data-retention-computed-temperature

器件型号:TMS570LS20216

工具/软件:

15年的数据保留是在多大的温度下计算的? 请帮我详细了解此 MCU 的温度与数据保留图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:

    我对延迟回复表示歉意、我休息了几天、因此没有时间解决这个问题。

    15年数据保留 适用于器件的整个工作温度范围、即-40°C 至125°C。

    这意味着即使您在极端温度(如-40°C 或120°C)下运行器件、也可以保留数据。

    --
    此致、
    Jagadish。