This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:低温(-55°C 至-40°C)下的闪存操作

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513377/tms570ls3137-flash-operations-at-cold-temperatures--55c-to--40c

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:

该器件能否在-55°C 下成功引导? 是否可以在-55°C 至-40°C 的温度下执行闪存写入操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    该器件的建议工作温度为-40°C 至125°C。 因此、它不支持-55°C 至-40°C。

    --
    此致、
    Jagadish。