This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:在 TMS570LS0914上使用闪存 API 后出现 ESM Group3故障

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513716/tms570ls0914-esm-group3-fault-after-flash-api-usage-on-tms570ls0914

器件型号:TMS570LS0914

工具/软件:

TMS570LS0914上的闪存 API 使用后出现 ESM Group3故障–从 RAM 运行 API

尊敬的 TI 社区:

我正在处理的 Hercules TMS570LS0914 并遇到了 ESM Group3错误 在求积分并调用之后 F021闪存 API 下载我的应用程序和引导加载程序。

调用任何闪存 API (例如Fapi_issueProgrammingCommand())后、设备 进入无限循环 在本块中:

如果((esmREG->SR1[2])!= 0U){
对于(;;){
//故障处理程序
}
}

  • 频率 : TMS570LS0914

  • 闪存 API F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib

  • 使用的存储器范围

    • 组0: 0x0000_0000 – 0x000F_FFFF

    • 组7:0xF020_0000 – 0xF020_FFFF(用于 EEPROM/数据闪存)

非常感谢任何帮助或指导。