This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:具有完全相同步骤产生不同结果的 LaunchPad (不同引导固件)

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513756/am2434-launchpad-w-different-results-from-exact-same-steps-different-boot-fw

器件型号:AM2434

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户尝试了 LaunchPad 上的 EtherCAT 样片、但他们的其中一个 LP 板无法建立连接。

两块电路板的加载方法和应用完全相同。 但是、引导固件版本不同。

这里的问题是什么? 我假设这是电路板问题...

以下是可以建立连接的电路板的信息和日志:

  • 包装盒上的数字:LBL:423a
  • 包装盒上的条形码编号: 51231090423
  • 来自引导固件的日志:
    Starting NULL Bootloader ... 
    
    DMSC Firmware Version 8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar              
    DMSC Firmware revision 0x8              
    DMSC ABI revision 3.1              
    
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-0  is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-1 is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-1 is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...              
    
    Starting NULL Bootloader ...          
    


以下是无法建立连接的主板的信息和日志:

  • 包装盒上的数字:LBL:497a
  • 包装盒上的条码编号: 51231090709
  • 来自引导固件的日志:
    DMSC Firmware Version 9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala) 
    DMSC Firmware revision 0x9              
    DMSC ABI revision 3.1              
    
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-0  is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-1 is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-1 is initialized to 800000000 Hz !!!              
    INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...              
    
    ROM_SV.vlp:[701b8a5c]              
    

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来与引导加载程序版本不匹配。 一个主板从版本08.06开始使用、另一个主板从版本09.02开始使用。  客户正在尝试使用哪个 SDK 版本? 他们可以在两块电路板上尝试相同的引导加载程序吗?

     此外、ROM_SV.VLP 消息可能指向不存在较旧固件的固件问题。

    此致、
    Aaron