This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:支持 Profinet IRT 和 AMP 的硬件引脚连接;EtherCAT

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512822/am2434-hw-pin-connections-for-supporting-profinet-irt-ethercat

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM2432、

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户基于运行 EtherCAT 的 AM2432完成旧工程。 现在、他们的新工程使用 AM2434来运行 EtherCAT 和 Profinet IRT。

客户正处于这个新工程的设计阶段、他们想知道对于 HW 引脚连接和设计有哪些建议、以便同时支持 EtherCAT 和 Profinet IRT。

我们已经浏览过下面的主题、我们发现了这一点  PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT2、PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0 和 PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 滤波器。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1327665/am6442-profinet-iep-signals-use-case-and-hardware-connection/5059115?

但是、我们仍然不知道需要配置哪些引脚才能启用  PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT2、PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0 和 PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0 、您能否提供有关使用哪些引脚以及如何连接引脚以使其能的更详细说明?

谢谢、

Kevin