This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:未使用的引脚端接

Guru**** 2749585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512839/am2434-unused-pin-termination

器件型号:AM2434

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们的客户是设计基于 AM243x ALX 的定制电路板、并对未使用的引脚端接有一些疑问。

-如何端接像 A17和 B18的引脚,如果未使用?

-是否有未使用引脚端接的通用指南线? 该数据表并未介绍如何端接所有引脚未使用的引脚。

谢谢、
Nakano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nakano 

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    我的建议是 将这些引脚配置为输出并 从软件驱动低信号。

    我正在将您的查询发送给硬件专家、以确认上述建议是否有效。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nakano  

    Unknown 说:
    如果未使用、如何端接 A17和 B18等引脚?

    我很好奇、想了解您为什么特别询问如何连接这2个引脚、我怀疑这是 I2C 功能造成的。

    请在 连接要求(ALX 封装)一节之后参阅以下注释。

    这些引脚支持仿真 I2C 接口。 不使用这些引脚时、这些引脚默认为 IO 功能、IO 缓冲器关闭。

    引脚可保持未连接状态。

    此致、

    Sreenivasa.