This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SYSOSC 时钟修整/调优

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518323/mspm0g3507-sysosc-clock-trim-tune

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

我最近进行了测试 MSPM0G3507 UART 输出开始在我测试的所有波特率下在串行控制台上生成损坏的字符。  它以前在115200下无误工作。  我发现问题是 SYSOSC 在29.68 MHz 下运行的。 规格显示 sysoc 在出厂时已修整为32 MHz +/- 2.5%、因此29.68非常超出规格。  对我的器件有何建议?  我第一次猜测修整不是一些永久性的激光修整、而是将校正/调优值存储在 BCR/BSL 闪存中、我做了些什么来擦除该闪存?  但我无法在文档中找到描述修整过程的位置。  有什么建议吗?  我可以重新调整它吗?  还是更容易报废和更换?  我主要担心的是、我在现场拥有数千个这样的设备、希望确保其中一个设备不会出现这种情况、因此需要了解根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道发生了什么并导致了问题。

    校准数据保存在出厂区域。 它未保存在 NONMAIN 中。  

    您可以在应用程序代码中重新调整。 应该有一个演示代码将 SYSOSC 配置 为4MHz。 您可以参考它。

    如果您想了解根本原因、我建议您申请客户故障分析、他们将帮助您分析根本原因。  

    此致、

    现金好