This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:MSPM0G3519兼容设计的 Vref+和 VREF-引脚位置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, MSPM0G3507-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518186/mspm0g3507-q1-vref-and-vref--pin-locations-for-mspm0g3519-compatible-design

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3519

工具/软件:

您好:

对于我们的工程 、我们将使用 MSPM0G3507-Q1、但在 MSPM0G3519发布后、我们将切换到 具有相同 PCB 的3519。

在不使用任何 ADC 时、是否可以将 VREF+和 VREF-引脚悬空?

此外 、MSPM0G3507-Q1和 MSPM0G3519 VREF+和 VREF-引脚会反向。 是否有办法在同一 PCB 中使用它们?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当不使用 ADC 时、您可以使 VREF+和 VREF-保持悬空。

    我想说的是、您可以在同一电路板上使用这两个 MCU、并且采用相同的封装。

    此致、

    现金好