This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:代码错误

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518177/am263p4-errors-in-code

器件型号:AM263P4

工具/软件:

尊敬的团队:  

  我在编译器文件中遇到错误。 我是否需要包括任何其他文件? 我附加了工程中当前包含的文件片段。



此致、
K.Sravya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的查询

    请帮助我了解以下内容

    1.如果您尝试编译 C 项目还是 C++?

    2、项目到目前为止所做的更改也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您的意图是构建 C++工程、请先使用以下内容:

    software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_HELLO_WORLD_CPP.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我实际上使用了中提供的空项目mcu_plus_sdk_10_01_34。 在该空项目中、我包括了中的文件mcu_plus_sdk_10_01_34/examples/sdl/mcrc/full_cpu for crc calculation。 我还添加了自己的 E2E 协议实现相关的.c和.h文件。

    完成实现后、当我开始编译代码时、它开始显示错误、要求包含一些位于c++编译器文件夹中的文件。 这些包括已在full_cpu示例代码中预定义。 我只是直接在工程中使用这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    i 包括中的文件mcu_plus_sdk_10_01_34/examples/sdl/mcrc/full_cpu for crc calculation。 我还添加了自己的 E2E 协议实现相关.c和.h文件。

    请确保将 full_cpu 工程的头文件正确添加到空工程的包含路径和源路径中。

    这一点很重要、除非正确提及各自的包含路径和 libs、否则无法找到库中引用的代码、从而生成错误。