This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104 -零代码工作室

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518285/mspm0c1104-mspm0c1104---zero-code-studio

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

您好、在 Zero Code Studio 中无法像 GPIO27一样看到任何输出切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LaunchPad 上、PA27连接到 J101上的 TXD 引脚、因此您应该移除该跳线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! (下次我更好地查看原理图)  
    现在、我们开始使用8引脚 DFN 器件。 (刚刚制作了编程适配器)