主题: AM2434中讨论的其他器件
工具/软件:
在使用 XDS110将应用程序加载到两个内核后、我尝试在地址0x40添加硬件观察点。
我收到以下错误消息:

感谢您的任何帮助!
此致
Johannes
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在使用 XDS110将应用程序加载到两个内核后、我尝试在地址0x40添加硬件观察点。
我收到以下错误消息:

感谢您的任何帮助!
此致
Johannes
尊敬的 Tushar:
使用定制板上 AM2432的两个 R5F 内核的大 C++工程会出现问题。 我们使用 motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09。 我无法重现 uart_echo_low_delay_polling_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 示例工程的问题。 我还没有尝试其他例子。
我的一位同事在他的 PC 上重现了我们的项目和定制电路板的问题。
有什么想法、我可以尝试追踪一下?
此致
Johannes
尊敬的 Tushar:
我在酷睿2上可靠地观察到问题。
我还没有试用内核1。
如上所述、我无法重现示例工程的问题、但将软件加载到定制电路板时总是会出现这种情况。 我通常使用如下所示的脚本加载两个内核:
打印("打开调试会话")
dscpu["R5fss0-0"]= debugServer.openSession (".*MAIN_Cortex_R5_0_0");
dscpu["R5fss1-0"]= debugServer.openSession (".*MAIN_Cortex_R5_1_0");
打印("发出系统重置");
dsCPU["R5fss0-0"].target.getResetType (1).issueReset ();
disconnectCpu ("r5fss0-0")
disconnectCpu ("r5fss1-0")
connectHaltResetCpu ("r5fss0-0")
connectHaltResetCpu ("r5fss1-0")
loadCpu ("r5fss0-0"、full_path_to_core_1_outfile);
loadCpu ("r5fss1-0"、full_path_to_core_2_outfile);
我已经对这个问题做了更多的调查。
我可以将我们的双核工程加载到基于 AM2434的 EVM 中(使用我使用的相同脚本)、然后我可以在 r5fss1-0上的0x40放置一个观察点。
完全相同的可重复过程不适用于我们基于 AM2432的定制模板。 当我尝试在加载文件后设置观察点时、我收到附加到我的初始帖子的错误消息。
在将其中一个示例项目(例如 uart_echo_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang)加载到定制电路板的 r5fss1-0后尝试添加观察点时、我会收到相同的错误消息。
此致
Johannes