This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-AM261X:MCU-PLUS-SDK 寄存器头文件

Guru**** 2964250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516894/mcu-plus-sdk-am261x-pru-register-header-files

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM261X-AM261X

工具/软件:

您好!

当我浏览最新的 AM261X SDK 并转到 PRU IO 指南中的"C 库文件"部分时、有一个引用 AM64x 头文件的链接:

https://git.ti.com/cgit/pru-software-support-package/pru-software-support-package/tree/include/am64x

是这样吗? 例如、我是否可以使用为 AM261x MCU 开发 PRU 固件时所在的 pru_cfg.h 文件?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    Unknown 说:
    在为 AM261x MCU 开发 PRU 固件时?

    您尝试使用什么功能?  

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我只需要传输数据 R5 -> PRU、并执行一些拆裂操作以驱动 LED 条带、并在事务完成时通过 IRQ 向 R5发送信号。 但稍后我想读回另一个 PRU 上的串行数据、然后可能需要 PRU 上的计时器支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您需要包含偏移值的文件、请参阅 MCU_PLUS_SDK\source\drivers\pruicss\m_V0\cslr_icss_m.h、其中包含 AM261x PRU-ICSSM IP 的正确值。

    此致

    Dhaval