This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EEPROM WP GPIO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516896/am2434-eeprom-wp-gpio

器件型号:AM2434

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望仅在从 AM243x 写入 EEPROM 的情况下、才使用 IO 引脚来解锁 EEPROM 上的写保护。  

它们可用于访问写保护引脚的 IO 引脚是否有任何限制?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有相应的参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    另外、是否有这方面的参考原理图?

    您指的是哪些原理图详细信息? 是 EVM 原理图还是 EEPROM 原理图?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    Unknown 说:
    是否对可用于访问写保护引脚的 IO 引脚有任何限制?

    请参阅部分 7.5写保护 和  EEPROM 数据表 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    对不起、我原来的问题不是很清楚。  

    我认为 EVM 上电路板 ID EEPROM 的实现方式是、WP 连接到3.3V、因此它保持高电平、并始终强制执行 WP。

    但是、他们希望改用来自 AM2434的 GPIO 信号来控制 EEPROM、以便可以从 AM2434写入该信号。  

    这是否可以实施? 在本例中、是否有任何不符合限制的 GPIO 引脚?

    此外、是否有任何展示上述实现的原理图? (我检查了 LP 和 EVM、但事实似乎并非如此)

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    谢谢你。

    请参阅下面的 EEPROM WP 说明:

    写保护(WP)写保护输入在连接到 GND 时允许执行正常写操作。 当 WP 引脚直接连接到 VCC 时、将禁止执行对受保护存储器的所有写入操作。 如果引脚保持悬空、WP 引脚将从内部下拉至 GND。 但是、由于客户应用中可能会出现电容耦合、Microchip 建议始终将 WP 引脚连接到已知状态。 使用‑Ω 上拉电阻器时、Microchip 建议使用10 kΩ 或更小的电阻器

    我预计在使用任何用于 WP 控制的 IOS 时不会出现任何问题。

    此致、

    Sreenivasa.