This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SafeTI-HALCoGen-CSP-TMS570LS12x-11x-v04.07.01报告生成问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TI-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500514/safeti-halcogen-csp-tms570ls12x-11x-v04-07-01-report-generation-issue

器件型号:
HALCOGEN

e2e.ti.com/.../Report.zip

工具/软件:

您好:

我正在尝试将 Halcogen Tau 01.00.00与一起使用

  • Windows 11.
  • CCS v 12.8.1
  • Halcogen 04.07.01
  • 编译器 ti-cgt_arm_20.2.7.LTS
  • Perl v5.40.0.1

我会得到以下对 tau 输出的记录、

在文件夹 C:\Users\Kunal.veling\Kunal_Tau\Test...中执行测试序列

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
测试序列:\Test\GIO\FuncTest
正在生成 Makefile ...已通过...
正在生成 TCF 文件...已通过...
正在验证和构建测试序列...
构建成功...
正在执行测试用例...
测试执行已完成...

尽管 测试序列的成功执行和完成 预期结果 中不会生成同步信号 结果 文件夹。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    Unknown 说:
    为了便于您参考、请找到附件 报告 ADC 模块的文件夹

    我找不到附加的报告文件夹? "你怎么知道的?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我是一名同事。 报告文件夹仅包含文件 imagejs.js。 我检查了本应为合并报告提取信息的 perl 脚本、但 LDRA 工作目录中缺少用于提取数据的.dyn.htm 文件 LDRA 仅生成*。GLH 结果文件以及一些不太有用的 HTM 文件(ADC_0.PPG、ADC_0.PPG tsr 和 ADC_1.ovr)。 因此、将*。glh 文件中的结果转换为 HTM 文件的步骤显然会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFA!!

    e2e.ti.com/.../4314.Report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我对延迟回复表示歉意、我休息了几天、然后由于其他一些问题、我没有时间处理您的问题。

    您是否仍停留在生成报告中?

    最近,在几天前,我得到了 LDRA 许可证邮件,所以现在我可以尝试从我的结束,如果你仍然面临的问题.

    --
    此致、
    Jagadish。