This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4-Q1

Guru**** 2995630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514429/am263p4-q1-am263p4-q1

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

在 AM26P4中、数据表中提到的 ADC 最长转换时间为250ns。

是 采样保持(ts + h)+转换(t EOC)的时间?

如果是、则根据手册中提到的表7-115、ADC 单独 t EOC 需要76个系统时钟周期(76*5ns = 380ns)、该周期大于最大转换时间250ns。

您能解释一下如何将 ADC 设置为4MSPS、3msps、2Msps。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    这帮助了我。

    我必须向硬件专家咨询、然后回复您的图片。

    请对此进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Rapeti

    不幸的是,专家目前已离职,并将在6月1日之前回来。

    我们会尽快完成这项审查。

    此致、
    阿克什特