This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:这些问题需要支持

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517799/am2434-need-support-for-these-questions

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好的团队、

继续讨论 AM2434支持、您可以在下方找到客户的一些其他问题。  

 

我们花了一些时间消化电话会议的内容,这是非常有成效的–感谢你的时间! 我们目前无法深入了解 GPMC 设置以更深入地分析我们的总线低吞吐量问题、但我们注意到读取和写入性能之间的巨大差异是由于 GPMC 在两次读取操作之间的12个总线周期内保持空闲、而在两次写入操作之间不会发生这种较大的中断。 我们希望在未来几周提供更多的细节。

同时,我们还有其他一些问题(如果您愿意,我们可以继续将其发送到这里或直接发送给 Mukul Bhatnagar 和 Pekka VARiS ):

 R5F 是否能够使用隔离式 M4F 拥有的 MSRAM? 与主 OCSRAM 相比、其延迟是多少?

 根据我们的会议调用、我们了解到 GPMC 是一种正在逐步淘汰的旧技术。 我们通常依靠并行总线与 FPGA 通信(以便 FPGA 可以对 MCU 发送的信号进行过采样并且仍然保持一定的带宽)、我们想知道现代解决方案是什么来确保与 FPGA 进行快速可靠的通信。

 

您能帮助我们及时回应吗?

谢谢。此致、

汉密尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="10446" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517799/am2434-need-support-for-these-questions

     R5F 是否能够使用隔离式 M4F 拥有的 MSRAM? 与主 OCSRAM 相比、其延迟是多少?

    [/报价]

    Hello  Hamilton、


    是的、即使隔离了 M4F 内核、R5F 内核仍可以访问 M4F 的 MSRAM 存储器区域。

    读取4个字节的访问延迟:
    •R5F 读取 M4F 的 MSRAM:~183ns
    •MCU 内核读数 MSRAM:~2.5ns

    GPMC 吞吐量:

    您能否分享一下您希望通过 GPMC 实现的目标吞吐量?

    此外、您是否评估了启用了 DMA 的 GPMC? 在许多用例中、启用 DMA 可以显著提高吞吐量。

    备选接口:

    如前所述、GPMC 是传统机制、在现代设计中不是首选。 其他客户已成功习惯:
    •OSPI  
    •PCIe

    与 GPMC 相比、这些接口可提供更高的带宽和可扩展性。 SoC 侧同时支持 OSPI 和 PCIe。

    在 FPGA 端、您需要将其配置为充当 PCIe 端点或 OSPI 从器件。  

    注意:虽然 OSPI 通常用于连接 MCU+ SDK 中的 NOR/NAND 闪存、但不支持使用 OSPI 来与 FPGA 通信


     用于低延迟类似 GPIO 的并行通信的 PRU:

    • PRU 内核可用于以精密计时和低延迟与 FPGA 进行位拆裂或并行 I/O 通信。

    此致、

    Anil.