This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:使用 SysConfig 配置 BOR 中断

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517488/mspm0g1519-configuring-bor-interrupts-using-sysconfig

器件型号:MSPM0G1519
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我不能在 SysConfig 中直接配置 BOR 中断? 我在 SysConfig 的 NMI 配置中找不到 BOR 中断选项。 这是否意味着我只能在程序中自行配置?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为它不需要在 SysConfig 中配置 BOR 中断、因为它是 NMI 中断源。  

    设置 BOR 阈值水平后、应启用中断。 不需要其他设置。 您可以在 NMI 中断例程中检查结果。  

    此致、

    现金好