This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:EtherCAT 演示与 ind_comms_sdk_am243x_11

Guru**** 2961330 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517497/tmds243evm-ethercat-demo-with-ind_comms_sdk_am243x_11

器件型号:TMDS243EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:    

 新版本 IND_SDK_11已发布。 这是非常美妙的,它 将节省我的很多努力。

  现在、我按照所需的发行说明安装了该软件。

              IND_SDK:  IND_comms_sdk_am243x_11_00_00_08

              Code Composer Studio:12.8.1

              SysConfig:1.22

              TI Clang:4.0.1 LTS

   在构建 EtherCAT 演示时、 ethercat_slave_beckhoff ssc_demo_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang

   出现以下错误、请帮助我解决此问题吗?

Makefile:184:目标"编译后"的配方失败
gmake[3]:***没有将目标设置为"TI"的规则。
gmake[3]:***没有生成目标"MCU/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LT"的规则。
gmake[2]:[post-build]错误2 (已忽略)

BR、

春阳