This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:摩托车 ECU:如何实施基于角度的驱动

Guru**** 2993210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516264/am2634-q1-motorbike-ecu-how-to-implement-angle-based-actuation

器件型号:AM2634-Q1

工具/软件:

早上好、

我们想在 ECU 中使用 AM 2634微控制器。 我们担心的问题与基于角度的驱动有关、以及如何在不使磁芯过载的情况下对其进行管理。

是否可以对外围设备进行编程、以直接管理飞轮信号并同步自动驱动特定微控制器输出引脚(例如、为点火和喷射预留的引脚)?

您是否有任何可以分享的内容以了解如何使用该微控制器?

 XF29H850TU9TZEX 也有同样的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟响应表示歉意。 eQEP 能够针对所选比较事件生成同步输出脉冲。 然后、如果该输出具有同步输入信号选项(例如 ePWM)、则可以通过 XBAR 将该输出路由到另一个直接控制您要讨论的特定信号的外设。 这适用于两个 MCU。

    此致、
    Jason Osborn