This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:加密、解密、数字签名速度

Guru**** 3000060 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM6441, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1504259/am2432-speed-of-encryption-decryption-digital-signature

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM6441、 AM2434

工具/软件:

你(们)好  

我们考虑使用 AM2432、AM2434、AM6441。

还有安全功能模块、可以使用 SHA、PKA、DRBG、MD5、3DES 和 AES。

我搜索了公式、但它不是在 TRM 中编写的。 所以、我想知道的速度
中国商业加密管理条例、解密、数字签名、因为我正在查看 和
您需要了解它。
(加密和解密速度是否低于10Gbps、数字签名是否低于50,000次/秒。)

此致

Zekun