This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:是否有人拥有 RM57L Hercules 开发套件? (TMDXRM57LHDK)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517373/rm57l843-does-anyone-have-a-rm57l-hercules-dev-kit-tmdxrm57lhdk

部件号:RM57L843
"主题:TMS570LC4357、

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

是否有任何人都有现成 的 TMDXRM57LHDK RM57l Hercules 开发套件?

我们迫切需要并乐意购买一个。

此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    遗憾的是、我们没有这个板。

    我可以建议您做一件事、

    实际上、TMS570LC4357和 RM57L843彼此引脚对引脚兼容、这就是您可以在 LaunchPad 原理图中看到它们提到的原因。我们可以使用 TMS570LC4357/RM57L843:

    因此、我们有 TMS570LC4357 HDK 板:

    TMDX570LC43HDK 开发套件|德州仪器 TI.com

    因此、您可以购买此电路板、并可以替换为 RM57L843。 这不是一个直接的过程,这涉及一些风险,所以要小心。

    --
    此致、
    Jagadish。