This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:软件流程图

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516036/am263p4-flowchart-for-software

器件型号:AM263P4

工具/软件:

团队、

mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_34文件夹中提供的 MCRC 示例代码是否有任何流程图? 我计划使用 MCRC 控制器进行 CRC 计算和验证。

此致、
K. Sravya.




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:  

    我们没有任何 SDK 示例流程图、只有文档(在上面引用的 E2E 中提到)和源代码(在 MCU_PLUS_SDK 中)。

    Unknown 说:
    我正在计划使用 MCRC 控制器进行 CRC 计算和验证。

    您可以参阅"Drivers"页面和 API 指南、我认为这应该足够了。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我对完整 CPU 模式的 MCRC 示例代码有一些疑问。 dataBitSize在以下情况下、我应该为其选择什么值:

    情形1 :有10个字节的数据,我们将执行 CRC。 我使用多项式类型 VAN_CAN_SAEJ1850 、即 0x1D 。
    我应该为dataBitSizeSDL_MCRC_Config结构的参数提供什么输入? 另外、请说明原因。
    该值是否取决于 MCRC 模式大小(这是 MCRC 配置参数结构的一个参数)?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    MCRC 控制器可以对8、16、32位大小执行 CRC 操作。 由于10b = 80位、因此可执行8位和16位操作。

    如果使用奇数值(如"10位")、则必须执行填充并使用16位模式。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值是否取决于 MCRC 模式大小(这是 MCRC 配置参数结构的一个参数)?

    [/报价]

    使用完整 CPU 模式时、这是不相关的、仅在使用自动 CPU 模式时才相关。  

    此致、
    Shaunak