This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig 中存在错误

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517043/am2634-bug-in-sysconfig

器件型号:AM2634
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

在 AM2634中配置 RMII 模式还需要 TX 控制引脚、但在通过 SysConfig TX_CTL 生成代码时、未配置此引脚、

请仔细研究一下、并建议目前的替代解决方案

RMII 接口所需的引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohal:

    我是否知道您使用的是哪个版本的 MCU_PLUS_SDK 和 syscfg?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_PLUS_SDK_am263x_09_02_00_56

    SysConfig_1.20.0

    我 还尝试了 SysConfig_1.23.1、 这里没有 TX 控制引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohal:

    您可以在构建应用程序后检查 ti_pinmux_config.c 文件。 我相信它是直接在那里配置的、没有通过 example.syscfg 进行配置。

    您应该会看到如下所示的内容:

    此外、我建议查看最近推出的 v10.02 SDK 版本。 它还可以解决 RMII 以太网存在的一些错误。 (https://dev.ti.com/tirex/global?id=com.ti.MCU_PLUS_SDK_AM263X)

    此致、
    Shaunak