This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何设置闪存读取保护、使其无法通过 SWD 接口读取。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517318/mspm0g3507-how-to-set-flash-read-protection-so-that-it-cannot-be-read-via-swd-interface

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

大家好、如何通过设置特定选项字节来设置闪存读取保护、使其无法通过 SWD 接口(如 STM32)读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在 SysConfig->Configuration NVM->BCR 配置中设置配置、以选择要使用的保护级别。  

     有关不同保护级别的更多详细信息、请参阅 TRM 中的第1.4.2.1章"串行线调试"相关策略。  https://www.ti.com/lit/ug/slau846b/slau846b.pdf

    此致、

    现金好