This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:建立调试连接时出现问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516231/tms570lc4357-problems-getting-a-debug-connection

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:

我在调试 TMS570LC43时遇到问题。

它位于定制电路板上。 调试连接如图所示。

它使用 Cortex 10引脚调试连接器。 XDS110与相应的适配器一起使用。

如果启动调试、则会显示以下错误消息:

IcePick:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。
重置器件、然后重试此操作。
如果错误仍然存在、请确认配置、
对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。
(仿真包20.0.0.3178)


在 Target Configuration 视图中测试连接会显示以下日志。

e2e.ti.com/.../5344.errors.txt


什么地方出问题了?

我想知道这一行:
"通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。"
因为未使用 TRST。 根据 ARM 有另一种方法来重置,我必须改变什么才能在没有 TRST 信号的情况下完成工作?