This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:待机模式工作频率

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516976/mspm0l1306-standby-mode-mode-operating-frequency

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

TI 团队好!

根据数据表中的"7.5.2停止/待机模式"部分、  

了解如下: 要进入待机模式、工作频率必须为32MHz。

如果理解不匹配、请纠正我。

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvam:
    我想您的意思是32kHz。 每当器件进入 STOP2、STBY0或 SBTY1时、由于32MHz 时钟将被禁用、因此器件只会有32KHz 时钟来提供其他外设的时钟源。
    此致、
    Diego Abad