This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:ARM-CGT-CLANG 4.0.3缺少 Linux x64支持

Guru**** 2968720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515011/mspm0g1507-arm-cgt-clang-4-0-3-is-missing-linux-x64-support

部件号:MSPM0G1507

工具/软件:

在上一个 ARM-CGT-CLANG 版本中、缺少 Linux x86二进制文件。

请加入这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次检查。  它 现在就在那里。

    谢谢。此致、

    -乔治