This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3506:为 MSPM0G3506提供的技术支持

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513942/mspm0g3506-the-technology-support-for-mspm0g3506

器件型号:MSPM0G3506

工具/软件:

您好、

我们 在新工程中使用 MSPM0G3506、目前存在以下问题:

1.我们在 RAM 中运行程序,开机时 功耗 是否降低?

2. MCU 是否有唯一 ID、如果是、如何获取 唯一 ID?

3. MSPM0G3506的时钟稳定时间从32KHz 稳定到12MHz 有多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 你能澄清你的第一个问题吗,我不明白你在这里问什么。 对于第二个问题、是的、器件具有唯一的96位标识符。 您可以在 TRM 中找到有关访问该工具 的更多信息(第1.7节:出厂常量)。 对于您的第三个问题、我不理解这一点、您是否询问将 CLK 频率从32kHz 转换到12MHz 时、要稳定 CLK 需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们已经解决了上述问题、现在我们使用 Keil IDE 进行调试、现在我们有以下问题需要您帮助:

    我们需要 MCU 在32.768kHz 时钟下工作、然后 如果 MCU 支持此请求、我们需要 MCU 在 MCU 获得 IO 信号时重新工作?

    2.当 MCU 在32.768kHz 时钟上运行时、我们需要具备以下特性:

    1)低速 UART (如1200bps)能否正常发送和接收?


    2) 计时器是否可以计数这个32K ? 程序 μ 通过查询检索基于30.5 μ s 的倍数的计时间隔吗?


    3)我是否可以在 SWD 或 JTAG 下进入 Keil 仿真调试、单步跟踪等?

    3.对于硬件,我们有更多的 MCU 被损坏,在通信过程中,通信脉冲由电容器耦合,

    最大脉冲振幅约为12V。 然后、它通过220K+390K 电阻连接到比较器输入端、

    220K 电阻器的另一端由连接到电源的二极管钳位到3.3+0.7V。 理论上、

    如此大的电阻值不应对 I/O 端口造成损坏、是这样吗?

    4.您能帮助查看我们的原理图,了解如何保护我们的 MCU 以避免损坏吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../SEL_5F00_UNIT_5F00_V4.12.pdf