Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, MSPM0G3507, UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507、MSPM0G3107、 UNIFLASH
工具/软件:
您好、
我已通过 LaunchPad 的 XDS_OUT 以及 LaunchPad 的 MSPM0G3507错误地连接了 MSPM0G3107、并刷写了 MSPM0G3107的引导加载程序代码。
我使用擦除方法进行了刷写:仅擦除 MAIN 和 NONMAIN 需要的扇区(请参阅上面的警告)。
引导加载程序代码按预期在 MSPM0G3107中运行。
MSPM0G3107 按预期工作。 但是、当尝试将任何代码刷写到 MSPM0G3507时、我收到以下错误:
CORTEX_M0P:GEL 输出:存储器映射初始化完成
CORTEX_M0P:文件加载器:存储器写入失败:等待目标停止超时
CORTEX_M0P:GEL:file:c:\Users\Vineeth Macchagiri\workspace_v12\gpio_toggle_output_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang\Debug\gpio_toggle_output_lp_nortos_ticlang.out:加载失败。
Cortex-M0P:CPU 子系统复位失败:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包20.0.0.3178)
但是、我能够在调试模式和 UNIFLASH 上读取 MSPM0G3507的存储器寄存器。 我还能够使用 UNIFLASH 执行批量擦除和恢复出厂设置。
欢迎提出任何解决此问题的建议。
此致、
Vineeth