请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 工具/软件:
您好、
任何人都可以帮助提供有关引脚配置的信息吗?
我正在将 SPI0用于我的应用、在 SPI 初始化后、SPI D0引脚应转换为 GPIO 作为低电平信号并持续2.5ms、在2.5ms 后、这些引脚应再次配置为 SPIO。
我们要完成上述操作、以便唤醒 bq769600桥接器件。
此致
Srujana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
任何人都可以帮助提供有关引脚配置的信息吗?
我正在将 SPI0用于我的应用、在 SPI 初始化后、SPI D0引脚应转换为 GPIO 作为低电平信号并持续2.5ms、在2.5ms 后、这些引脚应再次配置为 SPIO。
我们要完成上述操作、以便唤醒 bq769600桥接器件。
此致
Srujana
尊敬的 Srujana:
Unknown 说:我正在将 SPI0用于我的应用、在 SPI 初始化后、SPI D0引脚应转换为 GPIO 作为低电平信号持续2.5毫秒、在2.5毫秒后、这些引脚应再次配置为 SPIO。
如果我正确理解这一点、您是尝试在运行时更改 pinmux 行为。
您可以通过引脚多路复用寄存器级别在中配置它。 当这些引脚多路复用寄存器具有 MMR 级别锁定时、您需要解锁修改行为、然后再次锁定。