This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273EVM:CCS 20.1.1无法检测电路板

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513687/tmds273evm-ccs-20-1-1-cannot-detect-board

器件型号:TMDS273EVM

工具/软件:

您好、

由于标题中指出、最新的 Code Composer Studio v20.1.1指出其无法检测到任何兼容电路板。

更具体地说、在启动 CCS 后随即打开的 Getting Started 选项卡中、它显示:"No compatible board detected - please connect your board"。

此电路板连接到 PC、并由推荐的12V 电源供电。

在设备管理器中、我可以在"Texas Instruments Debug Probes"(XDS110 Class Data Port 、XDS110 Class Debug Probe")和"Ports"(XDS110 Class Application/User UART 、 XDS110 Class Auxiliary Data Port)下看到这两个条目。

在 SOP0和 SOP1位置上放置了2个跳线、用于进入 NOBOOT 模式。

JTAG_MUX 开关也设置为 XDS 位置。

评估板也是 REV。 C (如果它起着任何作用)。

有什么遗漏的吗?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

Konstantinos Skyvalakis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantinos:

    AM273x MCU+ SDK 09.02.00.52的建议 CCS 版本为12.7.0、但 CCS 20.1.0也应该适用。

    以下是导入、编译和调试现有 CCS 工程的方法:

    1. file --> Import Projects -->选择要导入的 CCS 工程(例如、 C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\examples\hello_world\am273x-evm\r5fss0-0_nortos)

    2.构建 CCS 工程

    3.在 targetconfigs 下-->右键点击 evmAM273x.ccxml -->选择"Debug Project"

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我的问题是在 CCS 20.1.1上无法创建工程。 我需要能够创建工程、而不是导入工程。 有什么可以解决的吗?

    在12.7.0然而,这是可能的,因为我下载并尝试了它。

    此致、

    K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantinos:

    您的原始问题是无法使用 CCS 20.1.1连接到 AM273x EVM。 如果此问题已解决、请将其标记为"已解决"。 如果您在 CCS 20.1.1中创建工程时遇到新问题、请创建另一个 e2e 主题、因为可能需要由不同的人解决此问题。

    此致、

    Ming