工具/软件:
我使用 MSP-EXP432E401Y 开发板。
我修改了UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock)
enet_lwip.c
文件中的行 Ethernet_with_lwip_MSP-EXP432E401Y 代码示例。 0
我以前没有通过、而是2
访问微控制器的 UART2。
我还移除了跳线 JP4 和 和 JP5 要断开 UART 与调试器的连接、并将 COM 端口直接连接到 UART2引脚(TX、RX 和 GND)。
但是、当我运行代码时、终端不会显示UARTprintf
函数的任何输出。
例如、该行UARTprintf("Ethernet lwIP example\n\n");
不打印任何内容。
当我使用 UART0执行相同的过程(如原始示例)时、输出在终端上正确显示。
是否需要执行任何其他操作才能访问 UART2?