This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:手动计算 Bemf 常数

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516248/lp-mspm0g3507-calculate-bemf-constant-manually

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具/软件:

您好 TI、

在调优手册中、我可以看到以下公式进行计算 Bemf 常量: Ke = EP * TP / 3

EP:是峰值相间电压。

TP:是相位到相位信号的周期时间。

我的问题是、无论电极数如何、该公式都会受到影响吗? 或者、我应该将结果乘以10并直接在 SDK 示例"无传感器 PMSM FOC 系统参数"中添加为系统参数。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请咨询我们的电机驱动器专家。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shehab、

    Unknown 说:
    我的问题是这个公式受磁极数量的影响吗? 或者我应该得到结果、将其乘以10并直接在 SDK 示例无传感器 PMSM FOC 系统参数中将其添加为系统参数?

    不、它不会受到极对的影响。 原因是检测到的 Ke 已转移到电气 Ke、而不是机械值。  

    而且、将其乘以10 只是为了保证准确性、有时 Ke 相当小、我们以10倍的速度进行处理。 "10次" 在这里没有物理意义。

    B.R.

    Sal