This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:使用 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 运行以太网

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516220/tmds243evm-run-ethernet-using-industrial-communications-sdk

器件型号:TMDS243EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  我必须在 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 下运行以太网、因为我的电路板上有 EtherCAT 和以太网、我们希望在单个 R5内核上运行它们。

  到目前为止、 我正在使用的最新版本是 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24。

  我将以下工程导入了 我的工作区:ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24\mcu_plus_sdk\examples\networking\lwip\enet_lwip_icssg\am243x-evm\r5fss0-0_freeRTOS。

  此工程下似乎没有任何内容、没有 c 文件或其他文件、这有什么问题?

  

 上述问题并不重要。

 我的最终目的是在 EtherCAT 之外添加 CPSW 以太网。

 在我 EtherCAT 工程的 SysConfig 中、"TI Networking"下只有"ICSS-EMAC"、而不需要 Enet (CPSW)。

 我应该如何将  Enet (CPSW)添加到使用 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24的工程 SysConfig 中?

  要使 enet (CPSW) 在这里正常工作、接下来应该做什么?

BR、

春阳  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

     根据以下文章、我修改了我的 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24。

      https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412093/processor-sdk-am64x-ti-networking-with-enet-cpsw-is-not-available-along-with-ti-industrial-toolkit/5452236#5452236

     在  CCS12.7.1中、CPSW 显示正常、但在 CCS 20.0.1中、存在与以下文本类似的错误。

    无法渲染选择

    类型错误:无法读取未定义的属性(读取"interfacePins"):
    隐藏详细信息...

    在 Object.getPinConfigurables (/networking/enet_cpsw/enet_cpsw C:\ti\ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_24\mcu_plus_sdk\source\. H.initDynamicConfigurables

     如何修复它、或者应该使用 CCS12.7.1继续操作?

    BR、

    春阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此项目下似乎没有任何内容、没有 c 文件或其他文件、这有什么问题?
     使用  CCS12.7.1时、CPSW 显示正常、但使用 CCS 20.0.1时、会出现与以下文本类似的错误。
    • 如版本说明中所述、我们仅验证了将 CCS 12.7用于工业通信 SDK 09.02或 MCU+ SDK 09.02。
    • 我们当前的 SDK 目前不支持 CCS 20.0.1 (Theia)。 您必须使用 CCS 12.7进行 SDK 版本09.02的开发。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢!