This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:ODIO 引脚的最大电流

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516163/mspm0g3507-q1-max-current-for-odio-pins

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具/软件:

大家好:

在我们的工程中、我们将使用 ODIO 引脚直接驱动单个 LED。 我们需要的 LED 15mA 处于整个温度范围内。

根据数据表中的表7.1、ODIO 的最大电流为20mA。

但是、在表7.10.1 (数字 IO)的电气特性中、ODIO 上的最大压降仅描述了8 mA 的情况。

ODIO 的最大可用电流是多少?
我们是否可以使用 ODIO 来驱动15mA?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 ODIO 灌入15mA。 表7.10.1表示当灌电流处于8mA 时、输出低电压将达到0.4V。 当电流高于8mA 时、输出低电压也会高于0.4V。  

    此致、

    现金好