This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:tms570ls3137以太网引导加载程序不起作用

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516378/tms570ls3137-tms570ls3137-ethernet-bootloader-not-worked

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:

您好:
  

如前一个问题所述、我将使用 TI 提供的引导加载程序来加载我自己的应用程序。 加载过程成功、可以正确跳转到应用程序、但应用程序无法正常执行。 但是、在没有引导加载程序的情况下加载应用程序时(通过将 vectors 段设置为从0开始)、它会正常启动。
备注: 我的应用程序仅在 main 函数中执行 UART 输出、但在由引导加载程序加载后无法到达 main ()。  

引导加载程序工程:

e2e.ti.com/.../2047.SafetyMCU_5F00_Ethernet_5F00_Bootloader.zip

MyApp(with .HCG)project:  

e2e.ti.com/.../E2S_5F00_CCS_5F00_HCG.zip

问题1:  如何调试引导加载程序加载的应用程序(vectors 部分设置为从0x2000开始)?

问题2:  问题可能与我已在应用程序中启用所有自检这一事实有关吗?  启用安全自检是否会影响引导加载程序正确加载应用程序的能力?

我在这个问题上长时间没有任何解决方案。 请您明确回答以下问题:

  1. 使用 TI 提供的引导加载程序在启用安全自检的情况下加载应用程序是否可行?
  2. 是否有任何演示此方案的示例项目?

衷心感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
         
    我找到了问题的原因。 在注释掉以下代码:后、应用程序将正常运行

    /*添加条件以检查 PLL 是否可以成功启动*/
    IF (_errata_SSWF021_45_BOTH_PLL (PLL_retries)!= 0U)
    {
    my_sciSend (scilinREG、sizeof ("fail\r\n")、"fail\r\n");
    /*将系统置于安全状态*/
    handlePLLLockFail();
    }


    衷心感谢。