This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:DRV8323 SPI 示例

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516392/mspm0g3507-drv8323-spi-example

器件型号:MSPM0G3507
主题:DRV8323中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我在微控制器编程方面仍然缺乏经验。 因此、我正在寻找一个具有 HAL 传感器和 SPI 通信的 BLDC 示例工程。

有人能帮我吗?

您好、Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathias:
    没有针对 MSPM0和 DRV8323的具体示例。  但我们有一个 DRV8316示例。 我建议对其进行修改、使其适合 DRV8323。

    此致、

    Diego Abad