This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515469/uniflash-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具/软件:

UniFlash 快速入门指南中 有一个页面显示了如何使用选项"Use the erase options below specified"来擦除器件、然后我们可以选择要擦除的范围。  

可以在 CCS 中使用相同的方法、它在 launch.json 文件中定义以下信息。

"debugerSettings":{
 "targetConfigs/MSPM0G3507.ccxml":{
  "Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/CORTEX_M0P":{
   "数据":"\"1.0\"编码="UTF-8\" standalone ="no\"?>\n \n\n <property id=\"FlashEraseSelection\"> 按范围擦除主存储器扇区(在下面指定) \n \n\n <property id=\"FlashEraseSectorsEndAddress\"> 00001F00 \n \n\n <property id=\"FlashFiles\"> \n \n\n \n"
   }
  }
}
设置如下所示、
有人能提供有关如何 将  launch.json 中的调试器设置信息合并到 MSPM0G3507.ccxml 的建议吗?  
或者、在执行 dslite 命令时、我应该使用选项"--setting arg"添加这些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否希望使用命令行中的 UniFlash 使用这些设置来刷写器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、如何使用命令行使用 launch.json 文件中的设置来刷写器件  、以仅擦除指定区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我如何使用 launch.json 文件中的设置来刷写器件以  仅擦除指定区域。

    无法通过 UniFlash CLI 利用 launch.json 文件。

    或者我应该在执行 dslite 命令时添加选项--setting arg?

    是的、您可以使用上面提到的--settings 选项将相同的设置传递到 dslite。

    谢谢

    Ki